欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪革新设计:时间减半,效率倍增!

  • 2023.10.14 13:32:18
  • 米思米
  • 3370

在快速迭代的现代工业领域,时间成为了衡量竞争力的关键指标。企业如何在保证品质的同时,缩短生产周期,提高效率,成为了亟待解决的问题。米思米中国,作为高品质、低价格、短交期的经营理念倡导者,一直致力于帮助客户解决在品质、价格和时间上的难题。经过21年的深耕细作,米思米不仅深刻理解了中国市场的需求,更通过不断的创新,为客户带来了革命性的解决方案。


米思米标准化的革命,无疑是其成功的重要因素之一。通过将非标零件进行标准化,米思米大大减少了客户的选型时间,提高了生产效率。而这一次,米思米再次引领行业,推出了电动夹爪这一新品,实现了标准化动态组件的又一次革新,进一步在设计、调试和采购时间以及成本上,为客户带来了全方位的节省。


米思米电动夹爪.png


电动夹爪,作为依靠电机驱动的夹持类产品,凭借其高效、快速、准确的夹取和放置操作,在现代工业生产中得到了广泛应用。它不仅提高了生产效率,更保证了产品质量。然而,传统的气动夹爪在使用过程中,往往存在着诸多问题,如气路系统设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换时停机时间久,以及因气源不稳定导致的掉件等。这些问题,无疑成为了制约生产效率的瓶颈。


针对这些难题,米思米电动夹爪应运而生。首先,从机构组成部件的数量上来看,传统气动夹爪需要搭配多种周边产品,才能实现夹取动作。而电动夹爪,仅需一根通讯线就可以与PLC连接,实现快速、精确的夹取。这一改变,不仅简化了系统结构,更大大降低了选型和组装的时间成本。


米思米电动夹爪减少了机构组成部件.png


其次,在设计时间上,传统气动夹爪需要经过气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤。而电动夹爪,则只需进行电气设计和电气配线两个步骤,省去了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得设计和组装效率得到了显著提升。


再者,对于工厂在量产机种切换时,传统气动夹爪需要花费大量时间调整夹具及传感器的位置等工作,导致生产效率和产能的损失。而米思米电动夹爪,则可以通过预先设定好的参数,实现一键切换程序,大大缩短了机种切换的时间,提高了生产效率。


米思米电动夹爪缩短了设计时间.png


此外,电动夹爪还大大提高了设备的稳定性。由于伺服电机的精确控制,电动夹爪的夹持力和行程输出稳定,避免了因气源不稳定导致的夹持力不稳和掉件等问题,进一步保证了生产的质量和效率。


米思米电动夹爪低能耗.png


目前,米思米电动夹爪已提供平行型、旋转型、吸取型等多种型号,以满足不同客户的需求。如果你有相关需求,也可以申请相关样机进行试用。


总的来说,米思米电动夹爪的革新设计,不仅解决了传统气动夹爪存在的问题,更在设计和调试时间、采购成本以及设备稳定性等方面,为客户带来了全方位的节省和提升。这一创新,无疑将为客户在市场竞争中赢得更多的先机和优势。米思米,始终以客户为中心,以创新为动力,助力客户实现更高效、更稳定的生产。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities